This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1248EVM-PDK: ADS1248 FIR数字滤波器对于50Hz和60Hz抑制问题

Part Number: ADS1248EVM-PDK
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

 在ADS1248数据手册 9.3.5 章节中提供了FIR数字滤波器对50Hz和60Hz抑制的参数,数据速率和数字滤波器频率响应会随系统时钟频率的变化按比例缩放,我想知道DR在低于20SPS时对50Hz和60Hz的抑制数据是仿真结果还是实测结果?如果是实测结果,如何验证这个FIR滤波器抑制?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 50/60 Hz 的抑制值是根据数字滤波器的传递函数计算得出的,因为整个过程都是数字化的,也就是说,这并非模拟滤波器——模拟滤波器因元件存在一定公差,其频率响应可能会发生偏移。因此,我们假设模数转换器(ADC)时钟没有误差,然后就可以计算出在特定线频率公差范围内的最小抑制值,例如 0.3 Hz 和 1 Hz。