Part Number: DAC38RF82EVM
DAC38RF82EVM_On_board_VCXO_LMK_2949.12M.pptx
您好,我按照论坛上下载的例程进行了配置,DAC无输出,通过TSW14J56传输100M信号,点击send后,在DAC GUI上点击reset,TSW14J56上的D1熄灭,D2闪烁一次后熄灭,D1重新亮起,这似乎表明数据未能成功从TSW14J56发送到DAC。
DAC38RF82_Fs_5898Msps_841_DAC_PLL_LMK_PLL.pptx
接着按照下一个例程进行了配置,DAC仍然无输出。在GUI clocking tab界面,PLL LF Voltage显示0,SERDES PLL0 Out of Lock灯灭(这个是什么意思呢?)。但是,继续按照指示用TSW14J56发送数据时,D1熄灭,D2闪烁,这代表数据一直在传输,但是DAC仍没有输出。
苦恼中,之前是有成功输出过,但是最近突然无输出,希望您能帮忙解惑,感谢您的帮助!!!