最近在使用贵公司EVM DAC3482时之前都好好的 都是使用DAC348x-GUI进行配置参数,但是昨天突然出现无法进行配置情况,板子连上电脑后所用默认参数归零,无法Load Regs 也无法即时通过软件修改诸如增益等参数,但是CDCE62005参数可以修改,我想请问是否是我的DA芯片烧坏了 或是其他情况,我对这块板子不是很了解,无法做出判断希望得到您的帮助,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好像DA的芯片 上电之后就有些烫手 不会是DA芯片烧坏了吧? 可以通过什么方法验证是否是芯片问题呢?谢谢解答
3482的功耗1W左右,有些烫死可以的,但是别烫的手都忍受不了
可以检测一下电流
您好已排除是软件问题,我测试了板子上的测试点,其中3.3VD TP36实测电压1.68V, 3.3VA TP48实测电压1.68V,1.2VDAC TP47实测电压只有0.15V 1.2VCLK TP25 实测电压也是只有0.15V,而1.2VD则正常是1.2V难道是供电网络有问题?我的板子和官网上原理图的标注都对不上很难确切的对应,谢谢解答,麻烦您了。
如图U11的 SW1 位置输出电压很小 然后断电实测其与地之间电阻仅为1点几欧,大致推断是这块芯片的问题。
把电源输出电容断开,如果后面电阻很小可能是损坏,可以联系该EVM供应商返回原厂。谢谢