Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
感谢您的回答。
vref1 = 1.2V ~1.3V , vdpu = 2.6V
问: scl1端与sda1端上拉的电阻多少合适? (参考公式计算为66 Ω ?),scl2端与sda2端上拉电阻多少合适?(90Ω?)。
注: 我使用的IIC总线上只会挂一个从机(1对1)的关系。
目前的问题:测试过好几次,换了4kΩ,1MkΩ 66Ω,现在还是不能用。不知道为什么。希望官方给出参考值直接焊上能用就阿弥陀佛了。
(个人有单独焊了个pca9306的板子却能使用,上拉电阻都是1MKΩ的,不过电平转换是1.2到3.0v的)。