目前应用此芯片进行数模转化,三个输入信号都给正确,有输出,但是输出电压范围会变,检查内部参考电源幅值在变化,不知道是什么原因,此芯片编程和硬件电路配置要注意哪些问题?LDAC引脚要连接什么电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
内部参考电压是器件的一种默认设置,即不进行任何设置的情况下,系统默认为内部参考电压,如果你设置了选择外部电压,那么可以直接reset器件或者table3的24 bit相关命令即可完成转换内部参考电压。详细的可参考Page 26的“enable/disable internal reference”部分。
在硬件设计的时候,要注意在reference output与GND之间要添加100nf以消除噪声。
能否直接将硬件电路图贴出来以方便分析原因。
对于LDAC引脚,如果DAC7565的数据更新是同步的,那么只需直接将LDAC接地即可;如果DAC的数据更新是异步的,那么就需要LDAC的上升沿来激发了DAC的异步更新了。详细可参看datasheet上的page29的相关内容。
这个是DAC7565的硬件配置电路
我现在用的指令是下图红色选框那一行
您说的同步更新就是写完buffer之后,同时更新DAC,我图中标注的蓝色选框那一行是不是也算同步更新DAC,也不需要LDAC引脚动作吧,是不是直接拉低就行。
我理解的LDAC的作用是外界人为的需要做DAC转化的时候,才动作,然后同时转化4路输出;平时把LDAC拉低,然后通过24位的脉冲控制是载入buffer还是进行转化,不知道理解的对不对。
现在是有输出,想得到的是一个三角波的输出波形,但是三角波的峰值会变化,有的时候是2.5V,有的时候是4V,有的时候没有输出。我拿示波器看了下,是内部参考电源引脚的电平在变化,一会是2.5V,一会是4V,一会为0V,没有规律。换了两个片子都是这样,应该能排除7565损坏的影响。不知道其他有什么地方还会影响它。
可否把参考源引脚输出的波形图发上来看一下?一般参考源即使有drift也不可能有这么大的变化范围,建议先分析和解决参考源的问题,再去解决LDAC的问题。
1. 用现有的配置,想DAC输入一个直流信号(即固定的12位输入),看输出怎样变化。
2. 参考手册26页的表格,把内部参考取消,把7565配置成外部参考。然后设法注入一个外部参考进REFH口,再测一次直流,看输出怎样变化。
你好!
你选择的红色选框是单路输出update,所以你只会有一路输出会被update,而蓝色选框则可以四路被更新,但是请注意它也是只有一路是实时更新的,剩下的三路输出则是之前buffer里面存储的数据(例如,是一个时钟之前的数据等)。详细的可参考P28上的LD1=0,LD0=1和LD1=1,LD0=0部分。
而异步更新需要设置LD1,和LD0为0,在此种情况下才需要考虑LDAC的上升沿的问题。在你的这种情况下,个人认为首先应该属于同步更新,相关的信息可以参看我上一个帖子中给出的图片。
如果你是三路输入的话,建议使用蓝框的设置。当然在你目前的设置情况下,建议使用一路输入尝试着看看其输入输出的影响,其次的话,建议将输入信号的峰峰值减小一点,且其频率降低,查看一下测试结果,防止由于SR等造成的影响,即把整个测试的结构简单化。
如果还有问题的话,请把输入信号输出信号的特点也描述一下,最好能给出输出的波形。