Part Number: AFE58JD48Other Parts Discussed in Thread: VCA8617, , OPA1632
AFE58JD48内部的LNA运放可以差分输入吗?可以在前面增加一个VCA8617运放使用吗?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
你好,
AFE58JD48的LNA输入是单端输入。VCA8617输出是差分,您可以使用差分转单端电路转化例如OPA1632。或者只使用VCA8617差分输出的一端(会损失3dB SNR).
如果只使用VCA8617差分输出的一端(会损失3dB SNR),那么另外一端输出如何处理?比如我把VCA8617的OUT1+跟AFE58JD48的输入端连接,那么VCA8617的OUT1-引脚该如何处理,直接接地吗?还是需要特殊处理?
推荐是直接使用一个满足需求的单端输出的运放,如果您必须要使用VCA8617,另一端可以尝试接电阻接到Vcm或GND。