Part Number: ADS1299
您好,需求如下:
ADS1299芯片8通道,采样率1K,需要实现128通道,也就是16片1299芯片采用菊花链方式连接,可以实现吗?会存在什么问题?主芯片和ADS1299通过SPI通讯,主芯片采用高性能STM32H743。
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
理论上的技术上可行,已有类似多片菊花链的脑电采集设备案例
建议关注.时钟驱动、时序余量、配置统一性、噪声控制等方向。