Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1174
TI工程师,您好!
我司产品用到ADS1274芯片,参考电压2.5V,模式为高精度,FCLK为500K,采样率大概为1K,测量我们的差分信号电压及参考电压波动不超过200uV,使用16位的数据格式输出。
1. 按照参考电压2.5V,16位的数据输出格式,1mv的电压应该大概代表26个数据,但是我们采集100个数值的最大最小值差距60,每100个数据进行平均求值,10秒内数值波动在10个数左右。
2. 将2.2nF的COG电容短路,测得的100个数据波动最大最小值在5个数之间。
使用的是STM32与采样芯片连接,我们1ms就要输出一次采样后的平均值,但是目前结果波动太大,不知道是硬件原因,还是软件采用100个数据太少,因为我们时间有要求,所以采样不能超过1ms。
请帮忙分析我们数据波动太大可能的原因。
另外,请问硬件上CLDDIV这个pin脚是否可以直接连到3.3V?还有目前我们16位精度基本可以满足的的情况下,能否更换为ADS1174?会不会ADS1174的实际精度变为12位呢?