This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1274 ESD 问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

TI工程师,您好

        目前我司购买的ADS1274经常被静电打坏,后面去做静电测试,ADS1274很容易被打坏,现象有两种:1.   ADS直接坏掉,SCLK有clock,但DRDY引脚没有数据。  2.  用电流表测试,芯片电流突然从0.1A增大到1A以上,如果断电及时,再次开机还可以使用,如果断电不及时,芯片会被烧掉。

        我感觉100多元的一个芯片的ESD能力应该不会有问题吧。     

        请帮忙分析是不是我们电路那个地方有需要改善啊。

ADS1274.pdf
  • 首先这个的价格, 在于专注的功能, 毕竟 ESD 的 TVS 管才多少钱

    你真应该查查导致损坏的原因, 比如高压引起的大电流反灌到端口了. 就上面的描述, 特别关注 DRDY 引脚上的电压, 你可以在这个引脚串联一个合适的电阻进去, 当然能加 TVS 管更好.

    另外, 既然能从总电流清楚判断问题出现前兆, 是否考虑借助这个特性用电流检测来做个保护?

  •  感谢你的回复 ,DRDY并不一定是损坏的原因,它只是芯片坏掉后的结果。  目前可以确定的是,ESD通过航空插头(传感器信号)耦合到板子上了,但是暂时还没有找到好的方法去解决这个问题,估计PCB要重新改一版了。  TVS也加了,在信号上,但是目前开来是没有效果的。  总电流检测做保护目前还太早,问题原因找到后应该不用做这个检测的。