TSW14J56EVM配套的pc软件中,在SelectADC下拉列表中怎么没有ADC12J2700型号的高速采集板卡?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TSW14J56EVM配套的pc软件中,在SelectADC下拉列表中怎么没有ADC12J2700型号的高速采集板卡?
ADC12J2700估计都没人用过,需要license的。
ADC12J2700EVM and ADC12J1600EVM User's Guide里面有非常详细的使用介绍,你是按照里面的步骤做的吗?
ADC12J2700板卡通过ADC12J2700EVM GUI A Software参数配置好之后,断电再重新上电是否需要重新配置
岂不是每次上电就要连接PC机 通过软件给其配置参数。如果是这样我们能否自己搭建一套软件,通过我们的软件来给ADC12J2700配置参数呢?如果可以这么操作,ADC12J2700有没有相应的接口函数可以调用来完成参数配置的操作?
你好,你所提到的ADC在国内是需要License,
你可以留下联系方式以便相关人员联系,或联系当地原厂,谢谢
我们通过国内代理商采购该板卡的时候 提到过需要申请License的问题,不过代理商说License已经是申请到了的。由于该板卡还没到货,所以现在是还没有把这块板卡插到TSW14J56EVM板卡上,是不是没有插这块板卡,TSW14J56EVM软件上选择不了这块板卡的吗? 我们的电话是18158178989, 刘日明
是不是有ADC的License就会提供二次开发的接口函数和接口函数的使用说明?
是的,底板只有加上ADC子卡,它才会有显示的。
另外,关于license的问题,它是个从美国进口的问题,没有它,TI是不能卖到国内的,和技术支持没关系。
购买这块板卡已经申请后license的了,现在的问题是如何通过我们自己开发的软件来为这块板卡配置参数,否则每次运行这块板卡都要打开你们的软件来为其配置参数,也就是我们要在这块板卡的基础上做一些二次开发,希望贵公司能提供二次开发相关的技术支持,谢谢!
你可以通过在芯片的配置管脚上飞线引到你的软件上,来配置芯片。注意要断开EVM上的配置连线
TI是不提供EVM板二次开发的技术支持。TI可以提供芯片的技术开发的支持。EVM板是供客户评估芯片性能的
关于TSW14J56EVM开发板,能否提供该开发板的FPGA的源代码?
TSW14J56采用外部触发,对同步信号有何要求,我这边测试了一下输入同步信号3.2v 1us的脉冲 发现采集同一个信号有50ns左右的随机偏移 这是什么原因啊?