This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近使用的ADS1258有几个问题想得到帮助。
1、手册上没有表示出芯片上面的后面一串数字的含义,如ADS1258 TI 13ZCGG7 ;ADS1258 TI 7CZCFL7;因为前面的能用,后来做了新板子后面的就出现了板子上的一共3个芯片都读不出ID号的情况了。不知道是不是有区别?还是买了假的了
2、焊接温度问题,管脚焊接的时候手册上说明300度10秒的容限,可以用普通非恒温刀口焊接吗?会不会焊接烧坏,我并没有焊接很长时间。
3、一般读不出ID号,通讯不了从哪些方面找问题。
1. 后面的数字应该就是包含atecode信息吧,即使它不同,芯片内部的都会是一样的,不会出现功能异常;
2. 一般来说手工焊接一次,问题不大,除非你温度打的非常高,而且长时间接触;
3. 如果ID号读不出来,首先检查焊接是否有短路,虚焊;检查每个供电是否正常;检查通讯接口时序是否正常;如果都ok的话,那估计芯片有问题。
1. 两次都是代理商购买的吗?
2. 焊接温度没看到手册上说300度10s,一般是260度峰值,ADS1258也是Level-2-260C。
3. 先检查下各个引脚电压是否正常。
各引脚电压上电默认值不清楚,模拟和数字电源供电都是正常的,芯片也没有虚焊短路,连着4个新芯片不能读ID,程序不会有问题,其它板子上的一样的程序。这几个芯片是实体电子市场买的
确实可能是芯片问题,另外有块板子上面的有几个通道不太对,在没有接模拟信号的时候,值应该在0左右,但是读出的值很大,会不会是那几个模拟通道已经坏了,而芯片其它还是好的,能通讯,其它通道正常