Other Parts Discussed in Thread: ADS8558
如题,如果想替换需要注意哪些东西?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你的应用是什么?电表还是电力监控?请尽量描述一下你的应用,以及你的应用中比较关注的点,以便于我们评估。
逆变器中采样用,12位精度即可,两个的转换速度都能满足要求。现有的PCB是基于ADI的AD7658设计的,现在想知道是否能直接使用替换成ti的片子来用。
你好!
ADS8558是可以直接替换ADI的AD7658,这两个芯片是完全兼容的,即其pin和software都是兼容的,并且ADS8558具有更高的采样率,以及更高的SNR,报价也更低。
可以替换。需要注意的地方是ADC前级可能需要一个驱动运放,在选择运放的时候注意offset,noise和运放驱动ADC时的settling问题。你现在前级的驱动运放用的是哪颗?