Original question:
ADC3648: ADC3648 时间戳功能故障
Part Number: ADC3648
你好:
我们在使用ADC3648对输入的信号进行THD和频率的测试,参考时钟是245.76MHz。
我们如何用ADC3648测试超过122.88MHz的信号的频率,以及如何正确得出频率在122.88MHz附近波形的THD?
谢谢!
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
你好,请问这个问题有回复吗?