TX7316: 申请TX7316与AFE5828完整技术资料及设计支持

Part Number: TX7316
Other Parts Discussed in Thread: AFE5828, , AFE5828EVM

尊敬的德州仪器技术支持团队:

您好!

我是中山大学生物医学工程学院的学生研究人员。我们课题组正在开发一套用于柔性及生物医学超声研究的16通道相控阵收发系统,计划采用TX7316实现多通道高压发射,并使用AFE5828完成回波信号接收与数字化。目前项目正处于第一版硬件设计阶段。

为确保系统设计可靠,我们希望申请以下资料:

  1. TX7316与AFE5828的完整数据手册、寄存器说明和编程指南;

  2. TX7316EVM与AFE5828EVM的原理图、BOM、PCB布局及相关设计文件;

  3. 官方原理图符号、PCB封装、BGA扇出及布局布线建议;

  4. 电源时序、高压去耦、接地、散热及T/R收发保护设计建议;

  5. TX7316配置及AFE5828 LVDS数据采集相关的FPGA参考程序或示例;

  6. 其他适用于多通道超声系统的参考设计、应用文档和设计注意事项。

第一阶段我们将使用外部FPGA开发板进行TX7316配置和AFE5828数据采集,并通过实验室电源从较低高压逐步开展验证。本项目仅用于民用生物医学超声领域的学术研究,不涉及军事、航空航天、核设施、监控或武器等用途。

我们理解部分资料可能需要经过选择性披露、最终用户审核或保密协议流程。如有需要,我们愿意提供所属学院、实验室、指导教师、系统框图及最终用途说明,并配合由学校或课题组完成相关手续。

烦请协助确认:

  • 中国大陆高校课题组申请上述资料需要经过哪些流程;

  • 是否需要签署NDA或提交最终用途说明;

  • 能否协助对接负责超声产品的中国区销售或FAE工程师;

  • TI是否可以在投板前协助审查我们的原理图和PCB布局。

感谢贵团队的支持,期待您的回复!

此致
敬礼!