Part Number: ADS7950
TI技术工程师:
您好!
我这边使用TI的ADS7950,刚开始工作正常。使用一段时间,大概是2周左右的时间,然后该芯片出现发热发烫现象,手摸着感觉到非常烫,性能失效,出现故障,不能使用。我这边找不到具体的原因,电路设计也是参考TI的文档设计。
我这边ADS7950的使用情况:ADS7950的4个模拟输入引脚都在电路板上引出来了4个测试点,是4个探针,方便后续的测试。每次仪器调试过程中,都需要把示波器连接到这4个测试点的插针上。我想问一下:是不是示波器的测量表笔直接连接的是ADS7950模拟输入引脚测试探针上,造成该芯片损坏了,是吗?但示波器连接的是探测的插针,没有直接接触ADS7950的模拟输入引脚。1、是不是需要在电路板的测试探针处加TVS,进行防护,是吗?如果要加,麻烦推荐一下具体的TVS型号。2、还是测试探针不能直接和ADS7950的模拟输入直接相连,中间需要串接电阻,是吗?如果需要,那需要串接多少欧姆的电阻?
麻烦您们结合我们的应用,帮分析一下芯片损坏失效的原因,给出具体的应用解决方案。辛苦您们了,多谢了!