Part Number: ADS1261
请问一下,这些都是通信所必须的吗?我直接发送原本address可以吗?然后CRC校验是必须要的吗?

您好,
必须使用 OPCODE。您不能直接发送地址来读写寄存器.
根据数据手册第 56-57 页,ADS1261 的寄存器访问必须遵循命令格式:
20h + 寄存器地址
02h 的寄存器 → 发送 22h40h + 寄存器地址
02h 的寄存器 → 发送 42hCRC 校验是否必须?
不是必须的,CRC 是可选功能。
根据数据手册第 52 页:
您好,
给您一些排查建议。
您好,
基于您的回复,问题很可能是在硬件层。
建议排查下硬件,下方排查建议供您参考。
| 排查项 | 检查方法 |
|---|---|
| DVDD 是否真正供电到芯片引脚(不是电源模块输出,而是芯片引脚本身的电压) | 万用表直接测芯片 DVDD 引脚 |
| RESET 引脚是否一直被拉低 | 万用表测 RESET 引脚,空闲时应为高电平 |
| MISO (DOUT/DRDY) 引脚是否真的连接到 MCU 的 MISO | 检查硬件连线,或用示波器看 MISO 在 CS 低时是否有任何电平变化 |
| CS 是否真的拉低到位(电平是否够低,是否有轻微电压残留) | 用示波器/万用表验证 CS 低电平电压是否 < VIL |
| PCB 上是否有虚焊/断路 | 检查 DOUT/DRDY 引脚焊接情况 |