所以想问下,高速和低速接同样的时钟clk,除了采样频率不一样外,还有其他的区别吗?他们两个的精度有没差别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所以想问下,高速和低速接同样的时钟clk,除了采样频率不一样外,还有其他的区别吗?他们两个的精度有没差别?
从手册第4页和手册26页表7可以看出,不同的clock速率下,芯片对基准电压有不同的要求。你的基准是多少?输入信号的频率,共模和摆幅是多少?
除了采样频率不一样之外,还有诸如功率有很大区别,high-speed 70mW, low-speed 7mW,SNR在这两种模式下基本一样,除此之外还要注意high-speed mode下,fclk最大为37MHz,而其他模式最大则为27MHz,再者,其差分输入阻抗等也存在区别的,这个可能要根据实际情况进行选择。
由于其SNR基本一样,故其位数应该差别不是很大的。
For best performance, limit fSCLK/fCLK to ratios of 1, 1/2, 1/4, 1/8,
clk=27M ;sclk=150/8=18.75M 时 采样数据不对;
改为clk=27M;sclk=12.5M时 数据对了
说明两个时钟之间的还是相互影响的
如果是做评估,可以改变slck/clk比值。但是如果是做样机,建议你严格按照手册上所写的1,1/2,1/4,1/8规划clk和sclk,尽量不要自己随便改。