Part Number: ADC3683
ADC3683芯片数据输出接口为1.8V的差分接口,主控FPGA芯片的bank在1.8V供电的情况下,数据传输速率是否可以达到要求
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
ADC3683的输出是LVDS接口,电平如下。
FPGA也需使用相同电平的LVDS与其通讯,请参考TSW1418EVM 评估板 | 德州仪器 TI.com.cn的设计。