AFE4490 芯片调试一个月,问题很多,不能正常显示人体脉搏波十分郁闷,想像各位大神求助
首先:本人进行了AFE4490的初始化,SPI驱动正确,寄存器写入值和读出值完全相同。
其次:本人按照AFE4490的官方进行了初始化,TXP/TXN 引脚输出的波形如下图:
输出周期正确,但是不明白为什么会产生这样的波形,按道理应该产生完整的方波,
所以第一个问题想请教:这个LED驱动波形和官方板子产生的驱动波形是否一致?
第三:本人将AFE_RDY 引脚接到单片机的输入引脚,输入中断配置,根据手册,每次转换完成就会产生一次中断,捕捉上升沿,串口读取数据。
这步操作是否个人理解错误? RDYPIN应该是转换完成的标志否?
第四:本人读取 0x2a 和02b两个寄存器的数值,分别为红光和红外得到的采集数据,串口打印,但是没有显示脉搏波。
第五下图是本人的原理图设计 希望TI老师们看看是否有具体问题:在附件中。
由于本人调试了一个月了一直没有成功,十分难过,还是希望各位老师给解决下,公司项目急于出,所以一直没有成功,求助各位