This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

lm98640 lvds数据接口



你好,最近采用lm98640 AD+Altera FPGA做采集,ADC采集的数据由lvds传输给FPGA处理。看了98640的文档对lvds接口部分有点疑问

lvds输出接口的TXCLK是在两拨数据中间有个gap,TXCLK不能算是个完整的时钟信号,在FPGA端就不能把TXCLK作为一个时钟输入作为时钟源。那对于输入数据还能用altddio_in做处理吗?经过altddio_in的数据以哪个时钟作为时钟域呢?

  • 不太明白你的意思,INCLK是LVDS的输入时钟,其他的信号都是和这个信号有关系的。需要TXCLK是一个完整的时钟是出于一个是么考虑呢?

  • 是以Inclk和TxFrm为起始信号的。Txclk是采样数据用的。

    有什么问题吗

  • 你好,感谢你的回复
        我的问题是这样的,lm98640数据通过lvds接口输出,在Quad Lane中TXCLK作为采样时钟去采集TXOUT0 TXOUT1 TXOUT2 TXOUT3信号,
    FPGA端代码用verilog实现如下
        always@(posedge TXCLK)
                data 0 <= TXOUT0
                data 1<= TXOUT1
                data 2<= TXOUT2
                data 3<= TXOUT3
    TXCLK在even output和odd output中有一个gap,这样还能把TXCLK作为采样时钟去采集TXOUT信号?是否会存在问题?
    还有,对于FPGA实现TXOUT信号采集除了以上方法,是不是有其他的方法实现?
  • 我用TxtFrm作为信号起始,用TXTCLK作为数据采集,下降沿采集,FPGA采出来怎么结果不对啊?INCLK是外部SMA信号源单独供给。