This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS131E08 采用的是单端输入模式,内部2.4V基准电压,INN(1,2,3,4,5,6) = 1.25V ,IN1P = IN3P = IN5P ≈ 1.25V, IN2P = IN4P = IN6P ≈ 0V ,7,8两个通道没用全部通过电阻接地。
前三个通道的数据还比较稳定,但是从第四个通道就不正常了,尤其5,6,7,8通道完全就是乱码,这个是怎么回事。
后面通道的数据一致性非常差, 但前面的数据比较稳定,相信应该不是通信接口上面的问题,不排除信号源的问题,可否是示波器实测一下信号端的波形,能否先排除输入信号的因素呢
你好,是SPI通讯速度的问题,把SPI速度设置成1.4M可以,其他频率不行,很奇怪的问题!
ADS131E08 对SPI通讯速度有很高的要求吗,为啥我只有1.4M的spi速度可以用,其他的速度读出来的数据不对。1.4M的时候也经常会出现错误的数据。
另外读AD数据时需要把start引脚拉低吗?
终于找到了,读取数据的频率,要和转换的频率一致,我之前是转换频率比读取频率高,但是这个问题,还是好奇怪啊。