最近在使用ADS1278,做一个更新率10Khz的数据采集卡。板子已经做好了,调试也没问题。
发现手册有个群延迟的参数,并且还不小。对于这个群延迟,是否意味着,如果我fdata = 10khz,忽略传输延迟,ADC的输出的每一个数据点都至少延迟了38/fdata = 0.38ms。 这样的延迟对我的应用来说,是不可以接受的。 我的理解正确吗?
我需要实时性强的ADC,是不是sigma-delta ADC 不合适?
谢谢各位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在使用ADS1278,做一个更新率10Khz的数据采集卡。板子已经做好了,调试也没问题。
发现手册有个群延迟的参数,并且还不小。对于这个群延迟,是否意味着,如果我fdata = 10khz,忽略传输延迟,ADC的输出的每一个数据点都至少延迟了38/fdata = 0.38ms。 这样的延迟对我的应用来说,是不可以接受的。 我的理解正确吗?
我需要实时性强的ADC,是不是sigma-delta ADC 不合适?
谢谢各位。
理论上是的,因为ADS1278内部集成了低通FIR滤波器和降采样电路,从频率响应来看,还是多阶,所以延迟会蛮大的。
Delta-Sigma好处是噪声低,多用在低频和直流信号高精度采样。
不知道你的应用类型是什么,如果是运动控制这类,其实一般情况下用SAR ADC会比较多,根据精度12bit - 16 bit不等。采样率一般情况下是控制信号频率的10倍以上。
谢谢。