我使用ADS8365已经有8年多了,在我印象中,如果不使用NAP管脚的话,8365和8364应该是兼容的,可以互换的。但最近的一个调试,使用8364直接替换8365,发现片子会严重发热,目前还不知道是否是片子渠道质量的问题,正在排查。
关于此,有2个问题想问:
1 ADS8364与8365的管脚在PIN21,PIN22有区别。8365此两管脚是模拟电源和地,8364是DGND和DVDD,但在管脚说明上接的却是模拟电源和地,是否是DATASHEET有误?
2 我在使用ADS8365的的过程中,曾经遇到异常情况下,(比如变电站的开关动作了,但不是充分条件,非常偶尔会造成此现象)控制器的数据采集全部变成,16位0或者全部变成了16位1,而且无法自恢复。必须将控制器重新上电,才能恢复正常。感觉ADC像自锁保护了。不知道我的猜测对不对?如果有自锁,如何应对?
谢谢。