This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TVP5151IPBSR 获取灰度图像信号



芯片是TVP5151IPBSR,给入彩色的PAL复合视频信号,我能否通过配置寄存器使得该芯片的Y口输出的是Y灰度值,并且同步信号由那些特定引脚输出呢?应该如何配置呢?

  • TVP5151IPBSR 在TI属于 EDP,这颗芯片的支持团队在"数字信号处理(DSP)&ARM微处理器“,请在那里提问。

  • 这个芯片是Y/C在同一个总线上传输的,YUYV这样交替的。

    要实现灰度,你可以设置color killer寄存器来强制置为黑白。

    如果你想在口线上只输出Y那是做不到的

    关于同步你可以选择嵌入式同步或者分离式同步。同步信号在手册上都能找到。

  • 那如果我想要用MCU只提取出采集到的图像里面的Y信号,而这个芯片YOUT有8个端口,请问我应该怎样提取呢?谢谢

  • 建议你把YUV都拿到以后自己去除就行了。

    由于tvp这边必须是YUYV交织的出数据,那么只有你MCU这边能支持比如每两个PCLK才采集一次这种,才可能只取到Y数据;或者你在PCLK上面加个二分频的逻辑,那么PCLK频率就被降低为之前的一半了,也许能行,但是你要自己解决采集进来是纯Y还是纯UV的这个问题了。 实现起来麻烦,还不如全采集后丢弃UV来的简单。