一直在做关于压力和温度传感器信号检测的电路,检测采用桥式电路,变送器以前用的是精密运放搭的电路,但现在发现精度不能满足要求了,看到了PGA900这款芯片,正好满足我的同时采集两个信号,并能进行温度补偿的需求。不过还有几个疑问想请教一下:
一、因有片载M0芯片,不过我看到了程序存储是OTP的,这样不方便后续的程序升级,不知有解决办法没?
二、如果不使用M0的单片机功能(即处于Reset模式),能否实现两路的数据采集、温度补偿(补偿的级别)?
三、如果不使用M0的单片机功能(即处于Reset模式),能否实现采集数据通过I2C或者SPI上传到主芯片中?OWI对于接收端有额外解码电路要求,不太方便。
四、如果必须要使用M0的话,都需要哪些硬件和软件支持。
最后谢谢!