This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DAC7564芯片疑问

Other Parts Discussed in Thread: DAC7564

最近项目需要输出模拟电压   自己选择了DAC7564这款戏芯片 寄存器简单 就一个24bit。       根据要求, 配置了相关的设置。 然后输出    数据为 写入了0x800   有电压输出 但是输出的是0.6245V  基准输出2.497V   看着一切都是正常,但是我修改成4通输出的时候 就没有反应,  检查基准输出 为2.667V  通道也没有了输出,  是不是就是坏了?      还有一疑问   项目中需要用到5片(20通道模拟电压输出) 可否将所有的REF脚接在一起, 防止内部REF损坏或者漂移比较大。