Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, THS8200
我们使用TVP7002现在遇到两个问题(VGA转YCbCr 4:2:2,embedded sync, 参考外部27MHz时钟)
1 输入信号1080P的情况下,有些电脑输出的1080P图像很正常,而有些电脑输出的图像则有很多条纹在跳。这是否是输入干扰引起的还是寄存器设置不正确,寄存器设置我是用的tvp7002_THS8200_VGA_YPbPr_settings.xls 里面的设置。Lines Per Frame Status和Clocks Per Line Status寄存器的值分别是1125和400
2 输入信号为电脑的720P图像时,按照tvp7002_THS8200_VGA_YPbPr_settings.xls 时面的设置,输出图像会移位,Lines Per Frame Status和Clocks Per Line Status寄存器的值分别是746和604。而使用其它设备(NVR/DVR)作为输入信号时(720P的图像),输出图像的位置就是正常的,这时Lines Per Frame Status和Clocks Per Line Status寄存器的值分别是750和600,开始怀疑是EDID的问题,我试过使用从显示器中下载的EDID数据也是一样的效果
不知这两个问题是什么原因引起的,谢谢!