This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AFE5805初始化

Other Parts Discussed in Thread: AFE5805

请问下AFE5805是否需要初始化,是不是不通过SPI接口初始化芯片就发热比较严重?

  • 你好!

    AFE5805上电后,有些内部的寄存器必须初始化, 详见规格书第21页,共52页。

    1) 硬件或软件复位

    2) 通过SPI对地址为D1,DA,E1,02的寄存器,写入相应的值,这对提高系统性能有帮助。

    3) 根据你的系统要求初始化其他寄存器。

    但初始化应该跟芯片的发热没关系。你再找找其他原因,不同电压的pin是否连在一起? 有没有输出pin处于短路状态?等等。其实内部是VCA+ADC两部分,如果有条件的话,可以分别段电,看看在哪出了问题?

  • 根据AFE5805的datasheet,对于第二点,是通过SPI对01,D1,DA,E1,02,01的寄存器,写入相应的值吧,如下图所示:

     ,这个和你说的,有什么区别吗