This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8332 CS脚直接接地为什么不能正常工作??

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

ADS8332在调试的时候,用的是光耦控制CS脚,读取数据都没有问题。当直接将CS脚直接接地(这样可以节省一个光耦,跟空间),

ADS8332不能正常工作,初始化的时候给ADS8332写入0xE7BD(CFR),读出来的为0XFF00;如果CS脚用光耦控制,就没有任何问题了。

请问TI专家,ADS8332是不是必须要单片机控制,不能直接接地吗?

  • 从数据手册的时序图看, 所有的图都由 CS 的下降沿为基准, 可见 CS 的边沿变化应该是必要的.

    不过你想省一个光藕也是有办法实现的.

    例如:

    如果你的 SCLK 并不是连续不断的脉冲, 而是开始数据传递的时候才产生, 那么你就可以考虑借助 SCLK  通过滤波等手段来生成 CS 信号