This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用ADS4245-EP采样脉冲信号得到附件所示的波形,在脉冲尾部出现明显的失真,请问是什么原因导致的,谢谢!
是不是有 "拖尾" 的现象?
ADC 的性能是很好的, 由 ADC 采样引起可能性不大.
我觉得是不是先捕捉测量一下信号源的情况, 能否先排除信号传输电路里的问题.
给我的感觉是压摆率不行,我测试正玄波也有类似的情况, 特别是在信号的下降沿部分最为严重! 由于我们本身需要测量直流信号,我的驱动电路如图所示
不知道这样的驱动电路是否会影响到带宽
跟随的运放是什么型号?
跟随器是没有问题的 下面是我用示波器测量 INP端的信号
然后 下面这一张是实际采样结果
失真的地方如图所示:
问题说明:从采样图可以看出 整个信号的直流部分在3500左右, 转换为电压值为427mV左右,这和示波器显示的值基本是一致的。如果把直流部分降低至100mV以内失真效果就更明显。
下面这张图就是直流部分只有70mV的情况