This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问我采用2808的spi接口4个管脚是否能和支持spi通信的AD对应的四个管脚直接连接?请问有能直接与SPI口连接的16位 500kps以上 的串行ad吗?
到这个网页看一下,应该有你需要的
可以直接连接。
注意一下DSP的SPI配置,ADC的数据位和控制位。
SPI口,16位500Kbps可以看下,ADS8327:
www.ti.com/product/ads8327
单通道的 如果调整时序的话还能用dsp的spi管脚采用spi通信方式吗
我这遇到的问题有点麻烦 请问您的qq是多少 如果可能的话我想请教您点问题 我的qq是870981866