Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA300
本人最近在搞温度变送器,看到PGA300和PGA900两款芯片。
为了学习准备购买一个开发板,查看时发现PGA300EVM和PGA900EVM的板子手册一模一样,只是上面的插针颜色不同,为什么会多出50$的价格呢?
由于本人只是通过用户手册和网上图片下的结论,所以请TI的工程师介绍下二者的区别。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PGA300EVM 可在电压模式或电流模式下评估 PGA300 的所有特性。PGA300EVM 具有一个板载电阻式电桥及电位器,允许用户调节差动输入电压来仿真压力传感元件。此 EVM 还包含适用于 OWI 通信的电路。
PGA900EVM 可在电压模式或电流模式下评估 PGA900 的所有特性。PGA900EVM 有一个板载电阻式电桥及电位器,允许用户调节差动输入电压来仿真压力传感元件。PGA900EVM 还提供用于 OTP 存储器编程的板载 7.5 V 稳压器。采用插座实施方案,因此允许软件开发。
除了芯片不同, 后面又说了不少, 好象后者还是多了点东西
谢谢你的回答,我明白了。我从图片上看两者布局和结构一样,只是插针的颜色不同。所以我想购买PGA900板子能不能调试PGA300,或者反之。如果你了解请告知我。