This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

两款EVM板子有什么区别,为什么价格多了50$?

Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA300

 本人最近在搞温度变送器,看到PGA300和PGA900两款芯片。

为了学习准备购买一个开发板,查看时发现PGA300EVM和PGA900EVM的板子手册一模一样,只是上面的插针颜色不同,为什么会多出50$的价格呢?

由于本人只是通过用户手册和网上图片下的结论,所以请TI的工程师介绍下二者的区别。谢谢!

  • 描述

    PGA300EVM 可在电压模式或电流模式下评估 PGA300 的所有特性。PGA300EVM 具有一个板载电阻式电桥及电位器,允许用户调节差动输入电压来仿真压力传感元件。此 EVM 还包含适用于 OWI 通信的电路。

    PGA900EVM 可在电压模式或电流模式下评估 PGA900 的所有特性。PGA900EVM 有一个板载电阻式电桥及电位器,允许用户调节差动输入电压来仿真压力传感元件。PGA900EVM 还提供用于 OTP 存储器编程的板载 7.5 V 稳压器。采用插座实施方案,因此允许软件开发。

    除了芯片不同, 后面又说了不少, 好象后者还是多了点东西

  • 谢谢你的回答,我明白了。我从图片上看两者布局和结构一样,只是插针的颜色不同。所以我想购买PGA900板子能不能调试PGA300,或者反之。如果你了解请告知我。