Other Parts Discussed in Thread: AFE4400
1、 术手册中有关ADC采样频率的说明,在第10页中说采样率为4*PRF
而在第40页中关于ADC Data的中可以采样率为16*PRF
但是如果我将占空设置为25%以下时,采样率又该如何计算?
2、 我在测试中发现,改变LED发光时间长度和对应的采样时间长度,采集到的原始波形是不相同的,发光时间越短波形只有一个峰,
发光时间达到一定长度时,就会出现两个波峰,这种现象如何解释,其他条件都一样,如下图中是有两个波峰的
3、 在计算血氧值时,会出现计算不准的问题,我们的算法是没有问题的,之前使用的运放搭建的电路,精度较高