Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, THS4521, OPA1632, OPA2188, INA188
ADS1274有CLK信号,但是没有DRDY信号输出,是否意味着芯片已经损坏?
芯片工作正常应该一直有DRDY信号输出的,之前芯片一直是正常的,接了个传感器加载测试结果DRDY就没输出了,传感器输出应该没有超过1274的输入电压范围,即使超过,电路中也使用了限压二极管保护,换了一块1274再试,在空载的时候工作正常,加载后开始正常,后来又出现这种现象,DRDY直接没输出,估计是坏了。
如果是模拟输入端超压,有可能造成DRDY信号没有输出吗?
模拟输入端输入信号是伪差分信号,负端一直是2.5V,正端电压变化。
DRDY信号输出后接1k电阻再连接到隔离器的引脚上,这应该不会是DRDY引脚烧了吧
目前没有方向,不知道是什么原因会造成DRDY信号没有了输出,请问有没有遇到过类似情况的朋友,帮忙分析一下,是数字电路问题还是模拟部分问题,或者是静电