Other Parts Discussed in Thread: ADS8345
最近在使用ADS8345做AD转换,采用单端输入方式输入,按手册SPI接收数据时。逻辑分析仪采集到的数据如下图:
下图是输入电压超过参考电压采集的。
参考电源是1.5V(1/2 Vcc),为什么我在输入0V的时候,输出第二位一直是高电平,也就是第一个byte是0x40,
为什么①处的只要输入电压小于参考电压的时候,一直是怎么理解,
②处一直是高位,这个理论上应该是LSB,与手册上时序对不上
x1 = SPI_WriteByte(SPI1, 0) & 0x3F;
x2 = SPI_WriteByte(SPI1, 0);
x3 = SPI_WriteByte(SPI1, 0);
ADC_DCS();
value = ((x1 << 9) | (x2 << 1) | (x3 >> 7));
return value;
这是最后的计算等式,现在输出结果最大值是32767,为什么不是65535。