hello:
系统设计采用TVP7002输入,THS8200输出,寄存器参数设置使用TI推荐的文档“TVP7002+THS8200 720p60Hz 422 Embedded Sync Setup 081110.txt”。
测试时,我们从笔记本电脑的VGA输出连接到TVP7002输入,分辨率设置为1280*720,但是THS8200没有输出,请问这是什么原因呢?TI推荐的文档参数设置不会有问题吧?
注:
当寄存器参数设置使用TI推荐的文档“TVP7002+THS8200 RGB Graphics 422 Embedded Sync 090911.txt”时,从笔记本电脑的VGA输出连接到TVP7002输入,THS8200的输出完全正常。
TI推荐的文档在附件中,请参考。