This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
论坛的大神们,
我现在有个项目,由于传输距离问题,会使用DS90UB903Q和DS90UB904Q芯片。对于此芯片的应用和参数有以下问题,请帮忙解惑:
1.应用模式:芯片手册上有讲到camera mode和display mode。请问此芯片组支持camera-display mode吗(芯片手册没有介绍)?即camera 数据输入到903Q,903Q传输到904Q,904Q的输出直接到LCD。如果支持,硬件设计有什么需要注意的吗?
2.参数测试:手册讲到903Q的“Serializer Jitter Transfer Funcion”参数。请问这个参数怎么测试呢?手册上的参数值是测试值还是仿真值?
DS90UB903Q和DS90UB904Q的IIC接口,分别连接到MCU的两个IIC接口上;
请问
1.如果支持camera -display 模式,需要通过两个IIC通路分别对903Q和904Q进行配置;还是运用一个IIC接口,对903Q直接配置,对904Q间接配置?
2.如果不支持camera -display 模式,请问原因是什么?
按照你的描述,应用是MCU-camera-903Q-904Q-LCD-MCU还是其他?
camera-dispaly的这种模式,我想没法实现的原因是I2C的通讯问题,整个链路是没法进行通讯的,在单纯的camera或者display模式时候,不难理解host分别和local I2C以及remote ser/des 或者remote slave(camer/LCD)通讯。
如你说讲,为了避免IIC链路的host和slave混淆导致没有办法通信,那么调整应用的架构,具体如下:
对Serdes数据是:camera-903Q-904Q-LCD;
对IIC数据是(两个IIC接口链路):MCU-903Q-904Q-LCD和MCU-camera;
请问这样的应用结果,可以实现camera-dispaly的模式吗?
hello,大神们
对于DS90UB903Q的JTF参数,经过查询已经得知测试方法和测试仪器(抖动源+信号发生器+示波器)。
抖动源用来产生不同频率下的信号;信号发射器用来将抖动源的信号叠加到PCLK信号;示波器用来测试PCLK和ROUT的抖动。
经过测试和查询芯片手册发现以下问题:
1.手册没有说明输出和输入抖动的种类,是Tj,Dj,Pj或者其他;没有说明抖动值是PK-PK值,还是RMS值,或者其他值。
2.手册没有说明测试时芯片的工作状态和DIN数据类型。
因为抖动源限制,只能加入周期抖动,所以测试采用Pj(PK-PK)来作为JTF的数据分析。测试结果如下:
1.当测试条件为 芯片组工作在Display MODE,DIN发送1/0数据,PCLK=43MHZ,ROUT传输编码的1/0数据。测试发现ROUT的Pj(rms)不稳定,Pj(PK-PK)为0,经过示波器分析ROUT数据是离散的。
2.当测试条件为 芯片组工作在上电LINK状态,DIN不发送数据,PCLK=43MHZ,ROUT传输芯片自带的LINK数据。测试发现ROUT的Pj(rms)稳定,Pj(PK-PK)误差小于10ps。
采用测试结果2进行数据分析,发现JTF测试的曲线趋势与手册类似,但是数据差异大。
测试数据为频率=10Khz时,JTF值=0.075dB;频率=100Khz时,JTF值=0.055dB;频率=500Khz时,JTF值=-0.023dB;频率=1Mhz时,JTF值=-0.053dB;频率=2Mhz时,JTF值=-0.093dB;频率=10Mhz时,JTF值=-2.78dB。
因此请问:
1.手册的JTF曲线是实际测试的吗?还是一个参考曲线。
2.芯片有JTF参数的测试模式吗?此模式是否没有对用户开放?
3.对于JTF测试,对抖动的种类和数值有要求吗?对DIN数据传输有要求吗?
4.DS90UB903Q的并串数据编码,是随机编码方式吗?导致ROUT在DIN是1/0时数据是离散的。
更正测试结果2的数据,
hello,大神们
对于DS90UB903Q的JTF参数,经过查询已经得知测试方法和测试仪器(抖动源+信号发生器+示波器)。
抖动源用来产生不同频率下的信号;信号发射器用来将抖动源的信号叠加到PCLK信号;示波器用来测试PCLK和ROUT的抖动。
经过测试和查询芯片手册发现以下问题:
1.手册没有说明输出和输入抖动的种类,是Tj,Dj,Pj或者其他;没有说明抖动值是PK-PK值,还是RMS值,或者其他值。
2.手册没有说明测试时芯片的工作状态和DIN数据类型。
因为抖动源限制,只能加入周期抖动,所以测试采用Pj(PK-PK)来作为JTF的数据分析。测试结果如下:
1.当测试条件为 芯片组工作在Display MODE,DIN发送1/0数据,PCLK=43MHZ,ROUT传输编码的1/0数据。测试发现ROUT的Pj(rms)不稳定,Pj(PK-PK)为0,经过示波器分析ROUT数据是离散的。
2.当测试条件为 芯片组工作在上电LINK状态,DIN不发送数据,PCLK=43MHZ,ROUT传输芯片自带的LINK数据。测试发现ROUT的Pj(rms)稳定,Pj(PK-PK)误差小于10ps。
采用测试结果2进行数据分析,发现JTF测试的曲线趋势与手册类似,但是数据差异大。
测试数据为频率=10Khz时,JTF值=27.5dB;频率=100Khz时,JTF值=27.1dB;频率=500Khz时,JTF值=21dB;频率=1Mhz时,JTF值=15dB;频率=2Mhz时,JTF值=7dB;频率=10Mhz时,JTF值=-29dB。
因此请问:
1.手册的JTF曲线是实际测试的吗?还是一个参考曲线。
2.芯片有JTF参数的测试模式吗?此模式是否没有对用户开放?
3.对于JTF测试,对抖动的种类和数值有要求吗?对DIN数据传输有要求吗?
4.DS90UB903Q的并串数据编码,是随机编码方式吗?导致ROUT在DIN是1/0时数据是离散的。