你好!
是的,在轮训的时候就能看到有电压!是以正旋波的方式出现的。我的PGA=1,SPS=50HZ.
为什么会有通道泄露呢?不是轮训的时候就没有呀!
是在输入端接一个电阻对地的,因为我做模拟输入需要分压的。
有给信号,只有最后一个通道没有用到是悬空的。其他的7路平时都有电压的。
当然是不能同时处理的!我说的轮训是通过配置寄存器来分别读各个通道,不轮训是说一直读区某一个通道。
电阻分压多了,是会变小的!等于把输出的电压分小了!但是,这个是不对的! 他不应该有电压输出的呀!
有一点是,当你接入电压信号以后就看不到这个正旋波了。但是电压要大于他自己输出的电压才能有读数变化!要不还是显示他自己输出的电压!
看起来像是他的最小识别电压一样,但这个芯片最小读取电压不会是几十毫伏的呀!现在有29毫伏左右!
你说的泄露可能是什么原因呢?
我怀疑应该是内部modulator 输出的信号,我有一路没有用到通道无论是轮训还是不轮训都不会有波形输出!因为多路器没有和她接通过。