This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1278发热问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

ADS1278采用单端输入,所有AINN接到地,参考电压端VREFP接2.5V,VREFN接地,其他均参考datasheet连接,接通电源后,芯片会发热,温度很高,大概能达到七、八十度以上,请问是什么原因造成的?芯片底部的thermal pad 没接地,会不会造成芯片过热?

原理图附上。

ADS1278.pdf
  • 怀疑你把AINP和AINN理解错了。从手册35页第6点说明和手册36页实例电路图来看,AINP和AINN必须是差分信号。从你的电路图来看,每对AINP和AINN实际上是个伪差分信号。带来的问题是在ADC内部,前端的加法器是个单转双的电路,有可能需要AINP和AINN有同样大的共模信号,这样才可以把共模去掉,得到差模信号进入ADC量化。从手册第3页的指标也可以看到,模拟输入的共模典型值应该是2.5V。

    建议你按照35页的说明,用运放或变压器把单端信号转换成实际的差分信号,再进入ADC做转换。

  • 单端输入的电压是多少?

    AINN接地,AINP不能超过2.5V。

    AINN可以接到2.5V的,这个时候AINP就可以到5V。

    发热说明有电流过芯片。检查下是AINP进去的,还是AVDD进去的。

  • 建议你确认一下AVDD,DADD的电流是否如ADC规格表中一样?  以及AINN不要出现负压超出-0.1V的Noise(VOCM如果要输出增加运放)。

    如果你提及的70~80℃是ADS1278工作时的温度,是有可能的,原因是ADS1278工作时的功耗可以达到500mW左右,这个会造成非常高的温度(尽管datasheet中没有提及热阻),所以芯片有做PowePad的设计,设计PowerPad是让芯片充分与PCB GND焊接,利用PCB(GND)当散热片散热,datasheet中有专门的篇幅来描述这一块,你需要参考。(有用PowerPAD和没有用PowerPAD,芯片温度是差异很大的)

  • 你好:我也碰到这个问题,我想用ADS1278单端输入,满量程0-4.096V   我把AINN和Vref接到2.048V,这个时候AINP就接0到4.096V。这样接法对么?0V时,2.048V时,和4.096V时,DOUT读数分别是多少?

  • 关于输出的数据格式,请参照 datasheet中的24页的table5.说明的很详细。注意负电压用补码表示的。

    另外ADS1278内部是过采样的,工作频率还是非常高的。因此,功耗还是比较高的,最高功耗可能超过700mW。因此需要注意散热设计,PCB 中要加入散热焊盘。

  • Full-scale input voltage (FSR (1) ) V IN = (AINP – AINN) ±V REF V

    按以上应用,那输入范围就是0-5V了?