This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
做DPD为了保证性能,一般要求反馈是发射带宽的5倍,至少3倍。
TSW6011里面的ADC是60Mh的ADC。
34SH84的信号带宽可以到几百兆。非常的不匹配
34SH84的发射功率不是很高,印象中单音是几个dbm。和功放连接中间可能需要几级的预放。
TSW1400是信号生成板。就是说DAC34SH84要发射的信号是有1400生成的。
你选的芯片都可以和计算机连接,输入输出数据的。
所以我说方向是没有错的。只是选的不合适
你应该选接收信号带宽是5倍发射带宽的ADC的评估板。不要用解调器的评估板。解调器输出的是IQ信号,你要做复采样的DPD,这个算法更难一些。开始的时候简单点好
你看一下这个板子,应该可以。但是我不确认你能不能买到板子
http://www.ti.com/tool/tida-00068?keyMatch=dpd&tisearch=Search-EN-Everything
你推荐的那个收发机,确实买不到,那再问一下,如果我的上变频板不换,接受回路的ADC推荐一下吧。。要求就是能匹配,且adc转换的数据能接入电脑,还有就是不加变频的话,直接采样,频率会不会太高啊?谢啦。
不用调制器,用混频器。混频器输出不是IQ的。你的DPD算法简单些
TSW1265你看一下, 能买到吗
发射可以用调制器。接收不要用解调器。
反馈用TSW1255或1256应该就可以
我看了TSW1266和TSW1265,其它都挺好,但是我的功放是工作在2.4-2.7G,好像工作频率超过了这两块板子的频率范围,这应该怎么解决?
这就麻烦了
需要自己换一个mixer芯片,然后设计滤波器。修改本振的频点。
您好!我现在想用TSW1400+TSW30H84EVM来做上变频调制,接受端用TSW1265的板子完成降频功能,其中我想将工作频率变为2.4-2,7GHz,那这样的话,我怎么去改TSW1265呢?是重新设计还是在成品板上进行修改,这样的话好实现么?
需要修改前端的mixer和本振的输出频点。但是修改后,软件的界面就不好对上了。