Other Parts Discussed in Thread: LMH6550, ADS5401
我在设计过程中遇到一个问题,ADC满量程情况下,模拟信号的输入范围远超过了参考电压的范围,
1. 如设置参考电压为1V的情况下,转换输出满量程-127~127(我只取ADC的高8位,低4位不要)所对应的模拟输入为-528mV~536mV(共1.064V),超过了1V的参考电压。
2. 如设置参考电压为1.25V的情况下,转换输出满量程-127~127(我只取ADC的高8位,低4位不要)所对应的模拟输入为-670mV~679mV(共1.349V),超过了1.2V的参考电压。
给我的感觉是ADC的内部有个衰减器,将信号衰减后再进行AD转换。
不知道各位高手有没有遇到过这种情况,或者有什么建议,谢谢!