Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
在ADS1299的datasheet上面,关于采样速度的说明是:250sps~16Ksps。现在想问一个问题。16Ksps的采样速度,是单个通道采集是能达到16ksps的采样速度,还是说8个通道同时采样的时候,每个通道也能达到16ksps的采样速度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
在ADS1299的datasheet上面,关于采样速度的说明是:250sps~16Ksps。现在想问一个问题。16Ksps的采样速度,是单个通道采集是能达到16ksps的采样速度,还是说8个通道同时采样的时候,每个通道也能达到16ksps的采样速度?
完成一次采样的时间就是62.5us。前面已经说过,采样过程和读取过程是并行的,在进行本次采样期间可以读取上次采样的结果,只要在本次采样完成之前取走上次采样结果就行。每次采样完成后会给出一个/DRDY信号,CPU收到这个信号后要立即去读数。1299在完成一次采样后立即开始下次采样,无需CPU去启动。
感谢John对个人疑问的一一解答,本人有意向使用此芯片,现在在做片子使用前期的技术评估,所以下面还有很多疑问,希望John多给予支持,谢谢。接下的疑问如下:
1、此芯片在16Ksps采样率下工作的稳定性如何?16ksps采样率下AD分辨率能达到多少位?噪声性能怎样?
2、8通道同时采样,每次采样完成后,应该8通道只会给出一个/DRDY信号吧,但是还是问一下,是1个/DRDY信号还8个/DRDY信号?
3、如果使用4片ADS1299,4片级联,组成32个采样通道,MCU是够可以是使用一个SPI接口进行采样结果的读取?
4、片子还带有断线检测功能,能否对断线检测功能的原理和使用方法作一个比较系统全面的解释?
1. ads1299是个过采样ADC,真正的采样率实际上不同于输出采样率。不管输出采样率是250Hz还是16kHz,其实真正的采样率是一样的。所以,16ksps采样率和250sps采样率工作的稳定性是一样的。16ksps下分辨率大约位17位,噪声大约1.7uVrms.
2. 只有一个/DRDY信号。
3. 如果你的CPU的SPI口速率可以导20Mbps的话,据上面的计算时间是够的。但需要注意,读完数后剩下的时间也不多了,信号处理的时间是否够?这需要在数字系统的设计时仔细考虑了。
4. 断线检测原理很简单。正常情况下,偏置电极会将人体电位偏置到某个系统设定的电位(通常接近于电源电压中电)。信号电极连接人体后,每个输入通道的电位也就被偏置到了相同电位。当某个电极脱落或断线后,相应的芯片引脚变成高阻态,内部有非常弱的上拉或下拉,就会将其上拉至VCC或下拉至GND,通过这个异常电位就可判断断线故障。
5. 自检用。
6. 没有阻抗检测功能。不过,可利用断线检测用的小电流对电极阻抗进行粗略测量。由于这个小电流没有精度保证,这种方法很难保证阻抗测量的精度。