求大大们解答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你的指标是什么?处理多快的信号?信号幅度,电源电压各是多少?看上去,可以用运放先再前端做积分,然后再用ADC采结果。
取样积分用于检测噪声中的弱信号,不是先积分,再ADC的问题··是把噪声中的微弱信号还原~~~有没有专门的芯片
·~不想用分立元件做··
信号幅度有多大?带宽或者速度有多快?从噪声中提取信号应该是做相关吧,这个可以在数字域做。但是前端模拟信号如果太小,动态范围不够的话,很难把信号提出来。
信号峰峰值200mv~2V频率1K,噪声方均根值1V,频率不定··用相关不会啊··数字信号处理还没学···所以准备用锁相放大或者取样积分做···
1. 锁相放大是什么?能具体解释一下?和锁相环有什么不同?不过从锁相环的经验来看,输入的参考都要比噪声能量高,才能通过锁相环把基准的噪声滤掉。
2. 噪声的方均根值太大了,这么大的方均根值值,对应的峰峰值能有6V。还是建议前端用低通滤波器先滤一下,把1K以外的噪声能滤多少滤多少。
3. 从传输函数上来看,积分器就是低通滤波。但是你只能把带外的噪声滤掉,带内的噪声总归还是被留下了。如果想把带内的噪声也滤掉,肯定要做相关的。
4. 如果精度要求较高,建议这样做信号链。信号源->低通+驱动->AD->相关。
我说的锁相放大就是用锁相环做,精度方面是误差不超过5%~相关真心不会啊·滤波也确实只能把带外噪声滤掉·我也在想这个问题·你还有没有什么建议呀~~除了用相关~相关不知道怎么用····
你的应用里噪声太大了,如果用PLL做,注意一定要在PLL输入前加滤波,尽可能把能够滤掉的噪声都滤掉,否则一个很脏的基准进去,很可能环路不锁定。另外,有频率能够覆盖到1KHz的PLL?不是很确定。当然如果用PLL,最后滤出来的就是基准频率,这样一个基准频率,不包含什么信息啊,对你的应用有帮助?
用PPL的话,在前面肯定会滤波,尽量的滤掉噪声,哎··1KHZ的信号··我也觉得没什么应用帮助···这个是今年TI杯的A题··比赛时我做的B题··现在想自己做做A题试试··锻炼下嘛··至于题目,我个人觉得谈不上有什么实际应用···估计就是一个简易的噪声提取模型吧····
你可以去TI官网上看看有没有这种跑在低速率下的PLL,我不是很确定,因为之前用的PLL都是上GHz的VCO输出。不过感觉1KHz应该是个频带,这样才能带信息,如果只是一个1KHz的单频点信号,应用意义不大。