你好。我用的是2812内部AD进行数据采集,AD时钟设为25MHZ,采样频率为6.25MHZ。采集的信号为中间时间差为200微秒的两个脉冲信号(脉冲宽度为2.5微秒),信号由信号发生器产生。但是采集到的结果显示,这两个脉冲之间的时间差不固定,会有漂移,从时间横轴的数字上读出来跳动量为3,乘以时间(采样率6.25MHZ的倒数)0.16微秒,有0.48微秒的时间飘动。
但是这个飘动量有点大,我所需要测量的就是这个时间差,尽量减小到纳秒级别。所以我想问一下,外扩AD芯片能不能解决这个问题,尽量减少时间上的飘动。谢谢!