This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS1282无DRDY信号,一直为高电平,检查了MCLK,PWD,SYNC,RESET和电源,都没有问题,是芯片坏了吗?
还真难说了
另外焊接问题也可以检查一下. 有个经验教训, 检查的时候请注意板子的变形情况
电源都没问题,走线应该也没问题,刚开始能正常工作,一段时间后才出问题的,M0和M1配置有什么用,我是浮空处理的
M0,M1在modulator模式作为modulator data output。否则的话作为输入,不用的话必须端接,不能直接悬空处理。
短接是指对地短接吗?如果没有短接会出现什么问题,我现在浮空的时候有时会出现配置不成功的现象,会是这个影响吗?
上拉到VCC或下拉到地都没问题。
配置不成功有可能和浮空有关,建议上拉或下拉再看下。
谢谢,PIN 7,MCLK是不是也要做相同的处理?