This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输入悬空时,输入电压是个不定态,应该不能用这种方法测噪声吧。建议你试试把输入接地,然后看输出的波形。
你们最开始测试的时候是把差分输入短接到地,但结果是一样的。
如果有一个“低频调制信号”在里面,那么,这个信号的频率是多少?是否和ADC内部的时钟有关系?你电路图里22号脚DVDD接了一个1uF的电容到AGND,如果接到DGND,情况是否有改善?
从你的测试结果来看,问题主要是第一路?“第一路”在你的电路图里是不是U1103+U1201?如果是,看上去和替他两路没什么区别啊。你可以试试用示波器单测一下第一路输入短接时的输入电压波形,看看是不是在输入口的地方已经有那个“低频调制信号“存在。另外,改变采样速度,看看这个低频的干扰在频谱上是否会移动。
从你的测试结果来看,问题主要是第一路?“第一路”在你的电路图里是不是U1103+U1201?如果是,看上去和替他两路没什么区别啊。你可以试试用示波器单测一下第一路输入短接时的输入电压波形,看看是不是在输入口的地方已经有那个“低频调制信号“存在。另外,改变采样速度,看看这个低频的干扰在频谱上是否会移动。
由于输入的幅度很小,因此很难从示波器上看出有什么问题。
我目前对于1281的同步有点疑惑,不知是不是由于我使用单脉冲同步模式,随着时间的推移,会不会产生问题呢?
如果怀疑是同步的问题,可以试一试用连续同步模式,给一个SYNC时钟进去,看看输出还会不会随时间推移出现调制信号。