Other Parts Discussed in Thread: ADS8568
拿ADS8568设计的一个产品,发现一个奇怪的问题
上电时,部分产品的ADS8568会出现给AD触发信号,但是没有开始AD转换,CONVST_A,B,C有信号,但是BUSY/INT 引脚没有输出信号。
如果断电,再上电就可能会好。
或者重新给出复位信号,一般可以恢复正常。但是也会有个别无法恢复的情况。
只要正常工作就一直工作的很好。
我们用的是并行模式,通过一个16245芯片接CPU总线。
采样速度才51.2K。
电源为5V和 正负12v供电
现象非常奇怪,我们发现似乎和静电有关,但是无法确定
这个问题折磨我们几个月了,敬请高手指教