各位大神:
目前我们小组正在研究万兆网的项目,我们最后想采用SFP+的光模块传输信号,但我们的10G信号出来是XFI协议的,请问如果想将XFI信号转换为SFI信号,并连接SFP+光模块,需要使用什么数据转换芯片,调查相关资料,有推荐使用DS100DF410retimer芯片,但我们不确定其是否可行,提前谢谢各位大神了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神:
目前我们小组正在研究万兆网的项目,我们最后想采用SFP+的光模块传输信号,但我们的10G信号出来是XFI协议的,请问如果想将XFI信号转换为SFI信号,并连接SFP+光模块,需要使用什么数据转换芯片,调查相关资料,有推荐使用DS100DF410retimer芯片,但我们不确定其是否可行,提前谢谢各位大神了!
DS100DF410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 每条通道均可独立锁定至 10.3125Gbps 数据传输速率,从而支持 10GbE。 该器件包括完全自适应的连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 电路以及发送去加重 (DE) 驱动器。 DS100DF410 还包括自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),可在较长的、有损且存在串扰的高速串行链路中传输数据,比特误差率 (BER) < 1×10-15。
看样子这个芯片是做这方面应用的器件. 再看看其应用文档吧