Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90
JESD有时钟复位、CGS、ILAS几个同步环节,怎么确定位于哪个环节?
用示波器采样JESD线上的数据,感觉没有信号输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
JESD的线速率是非常高的。不一定能trigger上的。
最终的结果是看建链是否成功
我描述一下现在的现象:
1.FPGA端JESD204B Subclass1接收数据无法实现同步
2.降低采样时钟到12.5MHz,2ADCs/Lane,理论上每个Lane线速率是500Mbps。使用高采样率/高频率示波器测量数据路径,感觉完全没有信号。
所以,现在的问题是
A.能否通过ADS52J90的内部寄存器读取到当前的同步状态(手册上没看到,所以不报希望)?
B.我怀疑是我对ADS52J90的寄存器配置出现了问题。SPI写完寄存器之后需要特定操作让寄存器配置生效吗?(已经回读寄存器,与写入一致,但是JESD接口仍不发送数据)